结果:找到"开发板 语音控制 教程 ",相关内容1000条
- 离线语音识别和控制的工作原理及应用
- 引言 离线语音识别是指在没有网络连接的情况下,通过在本地设备上进行语音信号处理和识别,实现语音命令的转化和执行。随着智能设备的普及,离线语音识别技术在智能客服、电话会议、智能交通等领域的应用越来越广泛。本文将深入探讨离线语音识别的工作原理,以及其所使用的技术。 一、离线语音识别的工作原理 离线语音识别的工作原理包括信号采集、预处理、特征提取和匹配等步骤。下面我们逐一详细介绍这些步骤: 1.信号采集 离线语音识别系统的第一步是信号采集。声音信号通过麦克风(传感器)以电信号的形式被捕捉到,这是后续处理的基础。 2.预处理 预处理阶段包括去除噪声、回声消除、降噪等处理,以提高语音信号...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 离线语音识别模块 离线语音控制 语音控制 语音芯片 语音模组 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-07 18:06:00
- 补水纳米喷雾器方案开发
- 补水纳米喷雾器方案开发冬天是比较干燥的因为室内要开空调,或者烤火,或者柴暖都涉及到另一个问题那就是干燥,很多人脸上的肌肤就容易缺水干燥。如果不及时补水护理,就容易发生出油长痘的情况。所以补水成为了人们美妆护肤的一大重点,谁不爱美呢?通程创品推出了一个基于单片机的补水仪纳米喷雾器方案开发,详细知识说明如下。信息摘要:如果不及时补水护理,就容易发生出油长痘的情况。所以补水成为了人们美妆护肤的一大重点,谁不爱美呢?通程创品推出了一个基于单片机的补水仪纳米喷雾器方案开发。一、补水纳米喷雾器方案原理介绍本方案采用单片机NY8A051F型号芯片作为主控芯片开发,使用超声波高速震荡技术切割,可以让水和精华...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 单片机 PLC控制板开发 发帖人:TCOOP 发帖时间:2023-02-09 15:24:00
- 启明智显分享:SSD201/202开发环境搭建
- SSD201/202开发环境搭建1、下载源码,并将源码拷贝到linux目录下。2、安装交叉编译链(1)解压gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf.tar.gztar-xvfgcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf.tar.gz-C.(2)配置环境vi~/.bashrc(3)修改环境变量在最末端添加:exportPHAT=/{项目路径}/gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf/bin:$PHAT(4)加载配置source~/.bashr...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SSD,开发环境,开发教程 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-12 10:43:00
- 启明智显分享|基于ESP32-S3方案的4寸86盒开发板快速开发及烧录
- 你现在所看到的是启明智显基于乐鑫ESP32-S3方案推出的4寸RGB接口的86盒开发板,你可以选择应用IDF或arduino进行开发,也可以选择我们提供的开发工具平台8ms上进行开发。为什么会选择8ms平台呢,因为平台已将LVGL作为可选软件组件集成到了SDK软件包中,可轻松评估并移植到产品设计中。目前基于4寸86盒开发板,我们配套了LVGL8.2版本的开源SDK,里面集各种串口屏驱动及丰富的应用接口封装(如网络,蓝牙,mqtt,UI控件等),快速打通连接和硬件功能。开源地址:sdk-8ms-esp32:8msforesp32-Gitee.com基于SDK开源工具包,你在8ms平台上通过拖拽...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 嵌入式 乐鑫 ESP32-S3 86控制面板 串口屏开发教程 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-16 11:19:00
- 【飞控开发高级教程6】开源编队无人机-AI语音控制
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列AI语音控制图1一、AI语音控制cocofly支持AI语音控制,具体的使用方法和《视觉追踪》中的追踪图形码类似,都是通过cocobit编程板结合微信小程序或者壳壳板APP来实现的。使用步骤如下:表1cocobit拖拽的代码示例如下:图2下载该代码到cocobit后,cocobit就会自动打开蓝牙,使用壳壳板的app会自动连接上或者微信小程序会自动搜索出来点击对应的coocbit进入二级菜单即可如下图所示。图3然后点击“语音识别小助手”。图4因为要用到语音识别所以需要设置好语音识别的指令,在“AI语音小助手”内点击“语音指令设置”图5在里面根据我们推拽生...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 AI语音控制 飞控开发 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-25 16:07:00
- 【遥控器开发基础教程3】开源编队无人机-ADC(摇杆控制)
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列ADC(摇杆控制)图1一、摇杆1.1摇杆简介摇杆由于符合人体工学、操作简单,广泛应用于各类的玩具中,例如遥控飞机、遥控小车等。如下图所示为摇杆模块的实物图。图21.2摇杆原理摇杆的根本无非就是两个电位器,也就是常说的滑动变阻器,一个电位器对应摇杆的上下方向,而另一个电位器则对应左右方向。摇杆的引脚一端接上电、一端接上地,另外一端就负责采集电压的变化值即可,判断摇杆是往哪个方向拨动。二、ADC2.1ADC简介ADC(Analog-to-DigitalConverter),模数转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 ADC 摇杆控制 遥控器开发 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-23 11:03:00
- 【遥控器开发基础教程1】开源编队无人机-GPIO(遥控器指示灯控制)
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列GPIO(遥控器指示灯控制)图1一、GPIO简介GPIO(General-purposeinput/output),通用的输入输出的简称,单片机的引脚可以供使用者自由使用,可以配置为输出,也可以配置为输入。其中输出又可以是输出“高电平”或者“低电平”。在电子电路中“高电平”是电压高的状态,用逻辑来表示即为1,“低电平”是电压低的状态,用逻辑来表示即为0。STM32F103系列是意法半导体基于ARMCortexM3内核的32位单片机,遥控器上用的主核心是48脚的STM32F103C8T6,其片上的资源与飞控主板上的主核心STM32F103CBT6基本一致...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 GPIO 遥控器指示灯控制 遥控器开发 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-22 14:17:00
- 【飞控开发基础教程9】开源编队无人机-PWM(电机控制)
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列PWM(电机控制)图1一、PWM简介脉冲宽度调制(PWM),是英文“PulseWidthModulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。PWM在生活中非常的常见,小到呼吸灯的闪烁,达到航天飞船都会应用到PWM技术。PWM的波形如下图所示。图2二、占空比简介占空比是脉冲宽度调制技术中常用专业术语,占空比是指在一个时钟脉冲周期(T)内,高电平(t1)的时间占总周期时间的比值,即占空比(duty)=t1/T*100%如下图所示是一系列典型的脉冲波...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 飞控开发 教程 PWM 电机控制 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-19 16:43:00
- 基于STC开发方案--制冷控制器(CNC周边设备控制系统)001
- 图片
- 所属专栏: 单片机开发 标签: STC 开发方案 单片机编程 控制器 工控板 发帖人:东莞步控电子 发帖时间:2021-06-18 14:07:00
- 【经验分享】用涂鸦STM32开发板开发支持语音控制的智能RGB彩灯
- 一、准备工作在开发之前,我们需要1.创建自己的开发者账号**现在注册还能再五个工作日内领取语音接入优惠券2.准备MCU开发板及软件开发环境说明:本文中使用以下设备进行开发实践。-开发环境为KEIL5。-开发板TYDE3.0。TYDE3.0涂鸦智能IoT开发板使用说明MCU为ST公司生产的STM32F103C8T6。通信模组为杭州涂鸦科技有限公司开发的高性能Wi-Fi模块TYWE1S。(WiFi模组介绍–TYWE1S)二、创建产品这里我们以照明为例。操作步骤1.登录涂鸦智能平台,点击创建产品2.创建产品a.选择您的产品开发模式。目前涂鸦可提供自定义产品开发和Soc产品在线开发两种产品智能化模式...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 开发板 语音控制 教程 发帖人:涂丫丫是丫丫 发帖时间:2019-12-11 15:06:00
返回